This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:请求摄像头模块中的夜视集成支持

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574090/sk-am62-lp-request-for-night-vision-integration-support-in-camera-module

器件型号:SK-AM62-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助我将夜视功能集成到摄像头模块中。

请提供一个参考摄像头驱动器 ( MIPI-CSI ),其中包括基于环境可见光条件的 IR LED 控制。

此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    您可以使用 ov2312 或 OX05B1S 传感器来实现夜视功能。 SDK 中提供了相应的驱动程序支持。

    驱动程序位于以下路径中

    路径:ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-11.01.07.05/board-support/ti-linux-kernel-6.12.35+git-ti/drivers/media/i2c

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna K:

    感谢您的支持。
    摄像头具有一个选通引脚、可根据帧速率生成启动脉冲和停止脉冲。 我们使用此功能来操作 IR LED。

    此致、
    Gopal Sharma