请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1工具/软件:
亲爱的香榭丽舍大街、
据我所知、来自外部 SXM 调谐器的 PCM 音频流连接到一些 MCASP 输入。 相关的字选通 (48kHz) 和时钟信号
由以太网 PHY 提供。 该时钟与恢复的媒体时钟推导/同步。 嵌入在 SXM 模块中的采样率转换器
采样率漂移补偿。 某些 Linux ALSA 捕获设备将提供此声音输入流。
除此之外、我们希望在同一 MCASP 上实现硬件音频环回 (绿色) 。 输出/播放侧可通过写入 ALSA 来使用
播放设备。 音频数据环回到输入引脚、并可由 ALSA 捕获器件读取。
速度/速率也与恢复的媒体时钟同步。 SBR 调谐器通过写入播放设备来执行所需的音频采样率漂移
补偿。
此 SBR 音频环回应与 SXM 音频输入并行使用。
- 这是可能的吗?
- 所有 MCASP 接口 (0-2) 是否可以实现这一点?
- 请提供有关所需 HW 引脚连接的详细信息。
- TI MCASP Linux ALSA 驱动程序是否支持该功能?
- 还有什么提示吗?
配置的以太网 PHY PLL 时钟是否有任何限制。 最小和最大音频时钟频率是多少?

谢谢您的支持、
1 和 0