Thread 中讨论的其他器件:SK-AM64B、 TMDS64EVM
我们已经设计了基于 AM64x 的定制电路板
它是电路板的第 3 个版本。 在最后两个版本中、我们实现了可正常运行的 eMMC 设置、而不会出现任何问题。
我们的主引导器件是 eMMC、次级引导器件使用引导引脚设置为 SDCard
在最新版本中、我们开始面临这个问题、即使使用与之前相同的过程刷写 eMMC、我们也无法从该问题引导。 我们已确认所有分区(引导和用户)均已正确刷写。
如果从 SD 卡引导、我们能够访问 eMMC。 但没有 SD 卡、什么都不会发生。 它甚至不会引导至 UBoot。 UART 上不显示任何内容