This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:同步 L2 访问:MSS 和 DSS 保护机制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1581887/am2732-simultaneous-l2-access-mss-and-dss-protection-mechanism

部件号:AM2732


尊敬的 TI 团队:

由于 MSS 和 DSS 可以访问彼此的 L2 存储器、因此主动访问的存储器保护应由用户完成还是由芯片本身完成?

 

此致、

于安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-an:

    必须为每个内核设置 R5F 内核的存储器保护单元 (MPU)。 C7x 内核的存储器管理单元 (MMU) 也必须设置为每个内核。  SoC 将负责由两个不同内核同时访问同一存储器区域。 为确保所有内核的数据始终刷新、必须将共享存储器设置为不可缓存。   

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的答复。
    很遗憾重复出现、但 AM2732 只有 C66x、而没有 C7x。 据我所知、C66x 没有 MMU 或 MPU。
    我想仔细检查 R5F 和 C66x 之间的共享存储器访问是否有任何器件特定要求、确保没有任何要求。 谢谢!

    此致、

    于安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-an:

    正确、对于 AM273x、它是 C66x、而不是 C7x。 C66x 没有 MMU、因此只需要为 R5F 内核设置 MPU。

    此致、

    Ming