请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3358尊敬的团队:
我客户的支持 eMMC 5.0 的 NAND 闪存芯片即将停产、他们希望使用 eMMC 5.1 闪存芯片 (MX52LM04A11XSI) 进行重新设计。
eMMC 版本是否与 eMMC 4.3 上的 AM3358 向后兼容? 我从 过去的主题 和客户当前的电路板上看到、eMMC 5.0 只能用于引导、但我想验证 5.1+是否类似。
此致、
Sam