This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:SK-AM62P-LP 上的 DFU 恢复故障–“错误:无法访问存储“和“分配空间耗尽“

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1581497/sk-am62p-lp-dfu-recovery-failure-on-sk-am62p-lp-error-could-not-access-storage-and-alloc-space-exhausted

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: AM625

尊敬的团队:

使用在 SK-AM62P-LP 上尝试 DFU 恢复时、我遇到问题 snagrecover。 恢复过程失败、并出现与存储访问和内存分配相关的错误。  

环境详细信息:

  • 电路板: SK-AM62P-LP

  • 软件版本: Processor SDK Android 11.00.00

  • 启动模式: DFU 恢复  

  • 使用的命令:

snagrecover -s am625 -f ./am62px-sk-evm-hsfs.yaml

观察到的日志:

SPL 初始栈使用量:1984 字节
错误:无法访问存储。
它会尝试从 DFU 进行引导
###### 下载...确定
按 Ctrl+C 退出...
Alloc 空间已用尽
无法获取 1556504 字节的 FIT 缓冲区
  选中 CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN
身份验证已通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以支持 Divyansh Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以共享整个日志(整个串行控制台,直至分配空间耗尽)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxime Fournier 

    U-Boot SPL 2025.01-g89f0c688f7d4 (2025 年 10 月 07 日 — 14:18:21 +0000)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.5--v11.01.05d (Fanty Rat)')
    SPL 初始栈使用量:17088 字节
    它会尝试从 DFU 进行引导
    ########################################################################### 下载...确定
    按 Ctrl+C 退出...
    ############################################################################### 下载...确定
    按 Ctrl+C 退出...
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    从无处加载环境... 好的
    不支持器件 10 的 init_env!
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64 内核上启动 ATF……

    注意:BL31:v2.13.0(发行版):e0c4d39
    注意:BL31:建造时间:14:18:16, 2025 年 10 月 7 日
    I/O TC:
    I/O:无非安全外部 TC
    I/GNU:OP-TEE 版本:86846f4 (gcc 版本 13.3.1 20240614 (TC Toolchain 13.3.Rel1 (Build ARM-13.24)))#1 Tue Oct 7 14:18:43 UTC 2025 Aarch64
    I/OP-TEE:警告:此 TC 配置可能不安全!
    I/O:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html TC
    I/O:主 TC 初始化
    I/GIC:未提供 TC 转销商基地址
    I/GIC:假定默认的 TC 组状态和修饰符
    I/SYSFW TC ABI:4.0(固件版本 0x000b '11.1.5--v11.01.05d(花哨 Rat)')
    I/UL:已激活 TC 设备
    I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
    I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
    I/UL:已初始化 TC 驱动程序
    I/HUK:TC 已初始化
    I/O:主 TC 切换到正常世界引导

    U-Boot SPL 2025.01-g89f0c688f7d4 (2025 年 10 月 07 日 — 14:18:48 +0000)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.5--v11.01.05d (Fanty Rat)')
    DM ABI:3.0(固件版本为 0x000b 'SDK.11.01.04-dirty --v11.01.02' patch_ver:2)
    SPL 初始栈使用量:1984 字节
    错误:无法访问存储。
    它会尝试从 DFU 进行引导
    ###### 下载...确定
    按 Ctrl+C 退出...
    Alloc 空间已用尽
    无法获取 1556504 字节的 FIT 缓冲区
    选中 CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN
    身份验证已通过  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认:您打算刷写 eMMC?

    您能检查是否插入了 sdcard 吗? 如果出现这种情况、请将其删除并重试。

    如果可以、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    卸下 SD 卡解决了问题。

    只是为了澄清—问题发生 仅与一起使用 AM62Px_userdebug_11.00.00_emmc插入 SD 卡后也能看到这一点。

    插入 SD 卡后、我仍然可以使用成功执行 DFU 恢复和刷写 AM62Px_userdebug_10.01.01_emmc and AM62Px_userdebug_10.00.00_emmc