This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:CCS Studio

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1580814/am67a-ccs-studio

器件型号:AM67A


TI 团队大家好、

我正在使用 BeagleY-AI 板(AM67A 处理器) 并致力于这些工作 C7x 矢量代码
我对开发和闪耀过程有一些疑问:

  1. 编译和链接:
    器件 Linux (Ubuntu) 通信 C7000 CGT 编译器 编译和链接 AM67A(C7x 内核)的矢量代码?
    还是只需要使用构建它 CCS IDE

  2. 刷写到目标 (BeagleY-AI):
    我在使用 CCS IDE 在 BeagleY-AI 板上刷写和调试程序。
    怎么会这样呢 将 CCS 连接到 BeagleY-AI 目标 用于刷写和调试?
    这样做是可能的 流过调试器/JTAG 或者是否有任何其他推荐用于 BeagleY-AI 的方法?

的任何参考资料或设置指南 将 CCS 连接到 BeagleY-AI 调试 C7x 内核 会很有帮助。

谢谢、
Jeeva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家目前已离职。 请预计响应会有一些延迟。 如果您在本周结束时没有收到回音、请随时 ping 通此主题。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeva:

    我可以使用 Linux (Ubuntu) 通信 C7000 CGT 编译器 编译和链接 AM67A(C7x 内核)的矢量代码?

    你有试过吗? 您是否面临这方面的任何问题?

    任何参考资料或设置指南 将 CCS 连接到 BeagleY-AI 调试 C7x 内核 非常有帮助。

    请参阅  CCS 编译 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar