This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:更新 vpac 固件后 MSC 输出颜色错误

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577391/am62a7-msc-output-color-error-after-update-vpac-firmware

器件型号:AM62A7


AM62A7 中所述:SBL 引导模式 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛中与 VPAC 相关的 GStreamer 插件、我会更新 VPAC 固件以解决帧速率和 ROI 问题。

升级后、MSC 中出现异常颜色输出问题。 通过直接保存来自 MSC 输出的图像,我已经排除了马赛克相关的问题。 此外、这个问题与多个 MSC 输出之间的尺寸有关。  

我在相关问题中发布了几个 videotestsrc 管道及其生成的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何人可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是一个解决方法,但也许是一个解决方法:尝试在多标量中再添加 2-3 个 SRCS ,并将它们链接到一个假链接。