This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-Linux-SDK:SD 卡设置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577286/am62l-linux-sdk-sd-card-setup

器件型号:AM62L-Linux-SDK
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

大家好!

我正在使用板 SK-AM62B-P1  

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Overview/Top_Level_Makefile.html

在这一步中,当我使用 Make all 时,我得到了以下内容:

#构建 FitImage
cd /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-*; cp arch/arm64/boot/Image.gz ./ linux.bin ; cd ..
CP /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm-jailhouse/fitImage-its-am62xx-evm /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-*
mkimage -r -f */fitImage-its-am62xx-EVM -k /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/u-boot-extras-jailhouse-*/arch/arm/mach-k3/keys -K /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/u-boot-extras-build/a53/dts/upstream /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-/arm64/ti/k3-am625-sk.dtb src /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/built-images/fitImage
无法为'HASH-1 '节点设置哈希'值'属性 (FDT_ERR_NOSPACE)
无法为'fdt-ti_k3-am625-verdin-nonwifi-dahlia.dtb'映像节点中的'hash-1'哈希节点设置哈希值
时基故障描述:适用于 Arago/6.12.35+git/am62xx-EVM 的内核 fitImage
创建日期:     2025 年 10 月 16 日、星期四、16:29:30

 

我还使用受支持的 Linux 版本 Linux 22.04。 有人能解释一下并找到解决方案吗? 谢谢您...

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的留言。 让我检查一下、然后返回给您。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是正在创建 fitImage 吗? 您能共享完整的引导日志吗

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常长的也许很多页. 我刚刚保存了该器件:

    make[1]:离开目录“/home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-6.12.35 + git-ti“
    #构建 FitImage
    cd /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-*; cp arch/arm64/boot/Image.gz ./ linux.bin ; cd ..
    CP /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm-jailhouse/fitImage-its-am62xx-evm /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-*
    mkimage -r -f */fitImage-its-am62xx-EVM -k /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/u-boot-extras-jailhouse-*/arch/arm/mach-k3/keys -K /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/u-boot-extras-build/a53/dts/upstream /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/linux-extras-/arm64/ti/k3-am625-sk.dtb src /home/administrator/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/built-images/fitImage
    无法为'HASH-1 '节点设置哈希'值'属性 (FDT_ERR_NOSPACE)
    无法为'fdt-ti_k3-am625-verdin-nonwifi-dahlia.dtb'映像节点中的'hash-1'哈希节点设置哈希值
    无法为节点'fdt-ti_k3-am625-verdin-nonwifi-dahlia.dtb'添加验证数据(设备上没有剩余空间)
    无法为'HASH-1 '节点设置哈希'值'属性 (FDT_ERR_NOSPACE)
    无法在'fdt-ti_k3-am62x-sk-mcan.dtbo'映像节点中为'hash-1'哈希节点设置哈希值
    无法为节点'fdt-ti_k3-am62x-sk-mcan.dtbo'添加验证数据(器件上没有剩余空间)
    时基故障描述:适用于 Arago/6.12.35+git/am62xx-EVM 的内核 fitImage
    创建日期:      2025 年 10 月 14 日星期二 10:36:46
     映像 0(内核 1)
     描述: Linux 内核
     创建时间:   2025 年 10 月 14 日星期二 10:36:46
     类型:      内核映像
     压缩: gzip 压缩
     数据大小:  9255183 字节= 9038.26KiB = 8.83 MIB
     架构:AArch64
     操作系统:       这些工作
     加载地址:0x82000000
     入口点: 0x82000000
     哈希算法:  SHA512
     散列值:  9c639d608e32ca38fbc7736598a38ba45ec6f3000ba0a69b0c19371e7aab11bd40671fe9fbb7ed264509f15cdfa5f2927172f349180cd7c8e39735ca21f4b
     图像 1 (FDT-ti_k3-am625-beagleplate.dtb)
     说明: 平展设备树块



    默认配置:“conf-ti_k3-am625-sk.dtb"</s>“
     配置 0 (conf-ti_k3-am625-beagleplay.dtb)
     描述: 1 个 Linux 内核、FDT blob
     内核:内核    –1
     FDT:      fdt-ti_k3-am625-beagleplay.dtb
     哈希算法:  SHA512
     哈希值:  不可用
     签名算法:  SHA512、rsa4096:custMpk
     符号填充:PKCS-1.5
     符号值:  9aff2384e648d1728977272b0c669c91e8997c9a3e82c62ca36da0a96ee3909022da1384abea489a4d7ed3c798a9a
     时间戳:  2025 年 10 月 14 日星期二 10:36:46
     配置 1 (conf-ti_k3-am625-verdin-wifi mallow.dtb)
     描述: 0 Linux 内核、FDT blob
     内核:内核    –1
     FDT:      fdt-ti_k3-am625-verdin-wifi mallow.dtb
     哈希算法:  SHA512
     哈希值:  不可用
     签名算法:  SHA512、rsa4096:custMpk
     符号填充:PKCS-1.5
     符号值:  8b140e8ff80933a969002850162e0aecf624390977263b45679733f06d547775e8f980127e530d2b7b40d56
     时间戳:  2025 年 10 月 14 日星期二 10:36:46
     配置 2 (conf-ti_k3-am625-verdin-nonwifi -ivy.dtb)
     描述: 0 Linux 内核、FDT blob
     内核:内核    –1
     FDT:      fdt-ti_k3-am625-verdin-nonwifi -ivy.dtb
     哈希算法:  SHA512
     哈希值:  不可用
     签名算法:  SHA512、rsa4096:custMpk
     符号填充:PKCS-1.5
     符号值:  027a948d0142faf49370d226aafae9e83bd3d374837face8081fc95cbed2afdff7ae2ac3b939bf5b04d8f289e0f89db52f5a850

    我正在下载之前的 SDK 版本、也许它是有效的。 问题是当我使用板载 SD 卡时、它可以启动、但以太网不工作 、同时以太网指示灯不闪烁、无链路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试解决以太网链路未出现的问题?  日志显示 fitImage 已成功创建。  

    请注意、这是印度的假日周、因此可能会延迟回复。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答首先、我解决了一些问题、但我现在还有另一个问题、关于 u-boot、在 SDK 目录中、我可以运行 make u-boot、但它显示运行“make mrparate“、因为 u-boot 目录不是干净的、但当我运行 mrcorct 时、我保存在.config 中的 menuconfig 中的所有内容都消失了、 然后运行 ls -lh .config,该文件不再存在,当我运行 make menu config 并进行更改,然后保存我该如何永久地做它?,并在 SDK 目录运行 make u-boot ,然后在 SD 卡中传输。 因此问题是修改.config 文件后、将此配置简而言之传输到 SD 卡

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请按照以下步骤构建 u-boot。 请注意、这些命令应从 u-boot 树的根目录下运行、u-boot 树位于 SDK 的 board-support 文件夹内、而不是 SDK 的顶层。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/LCD BG-Setup-K3.html

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components build/U-Boot/U-build-k3.html#build-u-boot BG

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/LCD BG-Target-Images-K3.html

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 现在我遇到了以太网的另一个问题。 当我首次将 usb-c 电缆插入电路板并进入 u-boot 时、以太网电缆上的绿色和黄色都亮起。 但是、当我进入 Linux 时、没有指示灯、而且当我通过键盘重新启动时、以太网电缆上也没有指示灯。 我内置了所有必要的组件、如 dp83867 等。在 ping $serverip 时、phy_startup 失败、am65_cpsw_start 和 error。 问题可能是什么? 也许我缺乏知识。 可以帮帮您。 提前感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在将您的查询转接到另一位专家。 请留出一些时间回复。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevki:  

    您能否针对您遇到的以太网问题创建新的 E2E 工单、因为该问题似乎与原始帖子中所述的问题有偏差?

    您可以在新机票中描述以下内容

    1.您使用的是哪个 SDK 版本?

    2.这是在 TI EVM 还是定制电路板上?

    3.重现问题的设置步骤说明

    4.显示任何错误的 EVM 日志或引导日志(请使用“插入>代码“)

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sk-am62b-p1-ethernet-problem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 关闭此主题。

    此致、
    Johnson