This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:jpg 图像中的黑色和绿色线条

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576223/sk-am62a-lp-black-and-green-line-in-jpg-image

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

您好团队:

我们使用 gstreamer 流水线 通过 v4l2jpegenc 以 512x320 分辨率捕获图像。

这样、我们会在图像中看到黑线和绿线。




在下面我的线程@提到

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408954/sk-am62a-lp-limitation-of-resolution-with-v4l2jpegenc/5520676?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252520user%2525252525253A599112#

您好、Jaimin、

您将需要固件构建器、因为涉及到映像源代码更改的修复程序。



我想 知道 在 固件构建器中修复了哪些更改。

仅 提供的补丁是否足以修复或我们也需要固件构建器补丁? 如果是、您可以提供固件生成器补丁吗?
我们设置了固件构建器。   
将此补丁应用于/opt/edgeai-gst-plugins: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/commit/a6db8dd7931b15290235f33265052ef51848e338 


谢谢、
jaimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaimin:

    会与我的同事建中联系、然后返回给您。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaimin:

    您当前使用的是哪个 SDK 版本? 您是否计划迁移到已修复这些问题的最新 SDK。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Suren Porwar 

    我们使用的是 SDK 9.1.0 版本。 我们知道 SDK 10 中已经修复了这个问题。
    客户使用 SDK-9 作为第一个版本、他们希望修复此问题。
    如果您可以 提供补丁来解决 SDK-9 中的问题、这将非常有用。

    谢谢、
    Jaimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    如果此主题有任何更新、请告知我们。

    谢谢、
    Jaimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Suren Porwar ,

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaimin:

    建中因出差外出。  

    有几个问题:

    是否只是在您的案例中执行修补程序?

    此外、你们是否拥有固件构建器访问权限?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Suren Porwar 

    是的、我们可以  访问固件构建器 SDK。 补丁对我们来说很有效、但我们想确保是否需要在 固件构建器 SDK 中针对此问题进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaimin:

    如果补丁解决了问题、目前我建议反向移植 9.2 SDK 的补丁、并且在没有固件构建器的情况下进行全面验证(因为这通常以二进制文件的形式提供)。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    补丁程序当前已解决问题。   如果您有固件构建器的补丁、请提供我们、以备将来需要。


    谢谢、
    Jaimin