This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:LinuxSDK、PRP/HSR 统计信息的可用性

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585839/am6442-linuxsdk-availability-of-prp-hsr-statistics

器件型号: AM6442

您好、

之前、就像在 Linux SDK 07_01_00 中一样、在处理 PRP/HSR 链接时、我们以前使用有一个包含统计信息的文件 (/proc/prp0/lre-stats) 或使用 ethtool -S 接口 XYZ 访问它们。

我现在运行的是 SDK v09 中的最后一个版本、该文件不再是、还有什么替代方法?

节点表已移至:/sys/kernel/debug/hsr/interfaceXYZ/node_table、但没有/sys/kernel/debug/hsr/interfaceXYZ/lre-stats

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:  

    之前、就像在 Linux SDK 07_01_00 中一样、在使用 PRP/HSR 链接时、我们以前有一个包含统计信息的文件 (/proc/prp0/lre-stats) 或使用 ethtool -S 接口 XYZ 访问它们。

    您能给我举一个/proc/prp0/Ire-stats 统计信息显示的例子吗?

    我现在运行的是 SDK v09 中的最后一个版本、该文件不再是、有什么替代方法?

    您看到 ethtool -S 中缺少哪些统计数据 与较新的 SDK 配合使用?

    使用 SDK 9 代替最新的 SDK 11.1 的任何特定原因? SDK 9 包含几个与 HSR 相关的错误、这些错误稍后会在较新的 SDK 中得到修复。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    /proc/prp0 不存在、ethtool -S my_prp_interface 返回“no stats available“。

    我们没有理由不迁移、我们只需要一些时间就可以迁移、目前计划在明年早些时候迁移。

    此致
    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    对延迟响应表示歉意。

    /proc/prp0 不存在、ethtool -S my_prp_interface 返回“没有可用的统计信息“。

    我想了解您需要哪些具体统计信息、以防由于 SDK 7.x 和 SDK 9.x(或 SDK 11.1)之间的内核变化、用于查看这些统计信息的位置现在位于不同的位置。 如果可能、您能否分享 SDK 7.x 上的统计信息?

    -道林