This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS20.3.1 编译器 TIv22.6.2.LTS 和 CLA 的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586991/ccstudio-theia-problem-with-ccs20-3-1-compiler-tiv22-6-2-lts-and-cla

部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我对 TMS320F2837xS CLA 上的 CCS20 有一个很大的问题。

试着解释一下:

如果我在 CCS12.8.1.00005 和编译器 TIv22.6.3.LTS 上编译、我有一个代码非常有效。

DSP 代码尽可能地简化、向 CLA 发送一个角度、CLA 必须计算一系列正弦和余弦函数。

如果使用 CCS12.8.1、CLA 会正确计算三角函数 (CLAcincos (locTeta、&sinTeta、&cosTeta) 或 CLAsin (locTeta) 或 CLAcos (locTeta))、这些函数会返回正确的值。

如果我在 CCS20.3.1 程序中放入了确切的一些代码、但所有三角函数总是返回 0。

我尝试遵循其他线程中报告的解决方案、但没有机会。

我尝试在 COFF 和 EABI 模式下编译代码、但结果是相同的。

有人可以给我提示吗? 我在这个问题中停下来的两天。

谢谢你

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    您能否确认是否能够获得其中一个具有 TRIG 函数的 CLA 示例以在 CCS20 中成功运行? 这些示例在 C2000Ware 中提供。 您还能确认在 CCS20 上使用的编译器吗? 以及 C2000Ware 的版本。

    此致、

    Ozino