This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:申请有关在 TI AM69 处理器上使用基于 Debian 的根文件系统(例如 Ubuntu Core)的指导

Guru**** 2656165 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68, AM67A, SK-AM69, TDA4VM, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582090/am69a-request-for-guidance-on-using-debian-based-root-filesystem-e-g-ubuntu-core-on-ti-am69-processor

器件型号: AM69A
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VMAM69、AM68 、AM67A、SK-AM69

尊敬的 TI E2E 支持团队:

我目前正计划基于开发一个边缘计算系统 TI AM69/TDA4VM 处理器 。 与默认的 Yocto Linux 环境不同、我们正在考虑使用 基于 Debian 的发行版、如 Ubuntu Core 通过实现更轻松的软件包管理apt install

为了继续采用这种方法、我希望请您提供以下方面的指导:

  1. 将基于 Debian 的根文件系统(例如 Ubuntu Core)应用到 AM69/TDA4VM 平台的推荐方法。
  2. 与在 AM69/TDA4VM 上运行 Debian 或 Ubuntu 内核相关的任何可用文档、参考映像或社区资源。
  3. 兼容性注意事项、尤其是在引导加载程序配置、内核支持和外设驱动程序方面。

在我们为边缘计算应用程序评估此替代 Linux 发行版时、您的支持将非常感谢。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    目前没有计划在 AM68 和 AM69 器件上提供 Debian 分发。 我们正在与社区讨论、为 AM67A 创建产品(也在 BeagleY AI 平台中使用)、从而提供该产品。 AM68 和 AM69 主要基于 Yocto 版本。  

    我们没有任何关于获取基于 Yocto 的版本并将其转换为基于 Debian 的版本的公共文档、但我会查看 Linux 社区资源。

    谢谢。此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SK 板、有预构建的映像可在 Armbian.com 上下载、这也是 TI 用于(受支持的)AM64 Debian 映像的映像。

    我今天试过 SK-AM69 上的图像、效果不错。

    不知道这些将继续下去,但现在它的工作。  

    此致、  

    Dominic