Other Parts Discussed in Thread: AM5726, TPS659037
器件型号: AM5726
主题: TPS659037 中讨论的其他器件
我们已根据图片将 QSPI 闪存连接到 AM5726 处理器。
所有这些引脚的组电源为电路 (1.8V)、通信不稳定。 也与 osiloscop 一起使用。 好像 RTCLK 输入不是输入。
为了进行测试、我们将所有这些引脚置于简单的 GPIO 模式。 同样、当 R139=150 欧姆时、RTCLK 输入引脚将使 SCLK 输出信号失效。
这些“输入“引脚出现了什么问题? 我们是否发生了硬件损坏? 为什么?
这是切换 SCLK(紫色)时 RTLK“输入“(蓝色)引脚处的信号。 也作为愚蠢的 IO。