This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:将 e-CAM20_CUTDA4_H01R1 与 TDA4VM 连接的指南

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, ECON-3P-ECAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586610/tda4vm-guidance-to-connect-e-cam20_cutda4_h01r1-with-tda4vm

器件型号: TDA4VM
主题中讨论的其他器件: Econ-3P-ECAM

您好团队:

在我正在进行的项目中、我想使用 E-CAM20_CUTDA4_H01R1 通过将连接到进行物体检测的摄像头 TDA4VM 。 但是、我注意到有 没有可用的 DTBO 文件 相关方框图 SDK 版本 10.01.00.04 、我目前正在使用。

您能否指导我如何解决此问题或分享相应的链接 DTBO 文件 是否可用?

此致、
MIIT Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    您指的是哪台摄像机您能提供更多的细节吗?它是一台 200 万像素的摄像机吗? (从我可以从 Web 搜索结果中关联的内容)

    它提供原始图像、RGB 或 YUV 图像吗? 最有可能如果找不到 dtbo、那么 tda4vm 可能不支持此功能、但只要您在摄像机上分享更多详细信息、让我确认一下。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul、

    感谢您的答复。

    1.你指的是哪一台摄像机,你能提供一些更多的细节,这是一台 20MP 摄像机吗? (从我可以从 Web 搜索结果中关联的内容)

    -正如 TI 在官方网站上提到的那样。 请参阅此链接 ( www.ti.com/.../ECON-3P-ECAM )。 也为您提供相机的官方网站链接 ( www.e-consystems.com/.../ar0234-global-shutter-camera-tda4vm-ti-edge-ai.asphttps://www.e-consystems.com/ti-cameras/ar0234-global-shutter-camera-tda4vm-ti-edge-ai.asp )

    2. 它是提供原始图像还是 RGB 或 YUV 图像? 最有可能如果找不到 dtbo、那么 tda4vm 可能不支持此功能、但只要您在摄像机上分享更多详细信息、让我确认一下。

    -摄像机的输出图像是 UYUV。

    应届毕业生、

    MIIT Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    TI 的 SDK 版本不支持该摄像头。 您必须联系相机供应商 e-consystems 以获取使用该相机所需的驱动程序补丁/库或 dtbo 文件。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul、

    E-con Systems 提供了 DTBO 文件 中的示例 E-CAM20_CUTDA4_H01R1 创建的摄像头 SDK 版本 08.01.00.07
    我们从 E-con Systems 网站下载了此 SDK 版本并将其刷写到 SD 卡上。 。 摄像头工作正常 这个版本。

    不过、我们使用时也是如此 DTBO 文件 中导出 SDK 08.01.00.07 指定 SDK 版本 10.01.00.04 摄像头无法正常工作

    我们也尝试过 编辑 DTBO 文件 k3-j721e-sk-csi2-ov5640.dtbo() 在中提供 SDK 10.01.00.04
    下面、我提到了这两个文件供您参考:

    1. 从获得的 DTBO 文件 SDK 08.01.00.07 ,我转换为 .dts 详细信息。

     e2e.ti.com/.../k3_2D00_j721e_2D00_sk_2D00_rpi_2D00_cam_2D00_ar0234.txt

    1. 已编辑 DTS 文件 参考上述文件创建的。

    e2e.ti.com/.../k3_2D00_j721e_2D00_evm_2D00_csi2_2D00_ov5640edit.txt

    请查看一次、以指导我执行正确的步骤来解决此问题。

    应届毕业生、

    MIIT Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    我们 没有拥有/维护这些 dtbo 文件和 SDK、因此我们可能没有意识到要使摄像头正常工作所需的更改。

    当您从 e-consystems 下载 SDK 时、他们可能在我们的 SDK 8.1 上添加了一些更改。 您是否可以要求他们也支持 SDK 10.1、或检查 e-con 提供的 SDK 的源代码(如果可用)并在 10.1 SDK 中应用这些源代码?

    此致、
    Gokul