This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:将 L1D 高速缓存配置为 SRAM

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588340/am2732-configure-l1d-cache-as-sram

部件号: AM2732
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好、

我想问是否可以将 L1D 高速缓存配置为 SRAM。

我在 SysConfig 中找不到内容、但在 AM2732 TRM 中读到过这一点、

你能告诉我路吗?

提前感谢您。

Konstantinos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantinos:

    是的。 根据 AM273x TRM、您可以将 L1D (32KB) 放入 SRAM、但问题在于它可能会显著降低 C66x 内核性能。

    复位时、L1P 和 L1D 默认启用。 可以使用 CacheP_DISABLE (CacheP_TYPE_L1D) 来禁用 L1D。

    此致、

    Ming