This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1 DESIGN-CALC:LM5185 反激式控制器仿真支持请求 (Simetrix 和/或 PSpice for TI)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM5185, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587337/lm5185-design-calc-support-request-for-lm5185-flyback-controller-simulation-simetrix-and-or-pspice-for-ti

器件型号:LM5185-Q1 DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: LM5185LM5155

尊敬的 TI 支持团队:

我一直在尝试使用两种不同的工具来仿真 LM5185 反激式控制器以进行设计: Simetrix 、我很熟悉、和 PSpice for TI 、我刚才已经为此应用程序下载了它。

很遗憾、我无法让模型在两种环境中都能正常工作。 您网站上提供的模型似乎与 Simetrix 不兼容、我怀疑我没有正确配置所有内容。

如果可能、我非常希望有一个功能模型 Simetrix 、类似于我们目前正在设计中使用的 LM5155(未加密)可用的内容。

感谢您的支持和指导。

此致、
Franck SALAHU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    对于 LM5185、目前我们没有 Simetrix 模型、我将检查内部路线图。

    Webench 和 PSpice 以及当前可用的仿真模型。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew 先生谢谢你把我的案件在手. 我期待着你对这一问题的反馈意见。 你有任何建议,我可以申请在我身边吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    使用过程中可能会遇到任何问题  PSpice for TI 请访问以下支持链接。  

    https://e2e.ti.com/search?category=forum&q=PSPICE-FOR-TI

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我应用了这个解决方案,但仍然不设法使我的模拟工作,你可以尝试生成一个未加密的模型,我看到我不是唯一的一个要求它,你的许多控制器已经存在它。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    未加密的模型可以根据保密协议共享。    

    有关 NDA 的更多信息、请联系 TI 区域销售团队。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    好的、没问题。您可以让我联系  TI 区域销售团队以获取有关 NDA 的更多信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    请联系我们的客户支持中心、找到离您最近的 TI 销售团队。

    https://www.ti.com/customer-support/request-form

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    谢谢。