This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:防火墙和发起方安全控制器 (ISC) 之间有何差异?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582487/am62a7-q1-what-are-the-differences-between-firewalls-and-initiator-security-controller-isc

器件型号: AM62A7-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM62A7TDA4VH

您好 TI。

芯片类型:AM62A7

MCU SDK 版本:mcu_plus_sdk_am62ax_10_01_00_33

目前、我正在阅读功能安全手册。 我想问几个问题。

  1. 防火墙和发起方安全控制器 (ISC) 之间有何区别
  2. 防火墙和隔离之间有什么区别? 我觉得他们的功能是一样的。
  3. 从属超时垫圈和主超时垫圈之间有何区别? 以及它们与支持安全的互连有何不同

这些功能安全模块是否具有任何用于验证的示例代码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    防火墙与启动程序安全控制器 (ISC)
    之间有何区别

    请参阅 AM62x TRM 的“3.1.6 发起方侧安全控制和防火墙“部分

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruiv7

    AM62A TRM 中缺少该部分。 但是、这一概念在 AM62 器件中是相同的。 AM62A TRM 中的部分将添加到 TRM 的下一个版本中。

    防火墙和隔离之间有何区别? 我觉得他们的功能是一样的。

    隔离是一个概念、而防火墙是一种实现方式。 防火墙为已配置的存储器区域提供隔离。

    向安全专家咨询以进一步说明。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的详细解释。

    您能帮助我再次回答问题 3 吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们在 AM62Ax TRM 中没有有关 Togs 的信息。 我们有一个内部 TT 跟踪此信息。 同时、您可以查看 TDA4VH TRM 以获取此信息。 AM62ax 将 TOG IP 设为 TDA4、因此该信息可直接适用。

    https://www.ti.com/lit/zip/spruj52

    此致、

    Nihar Potturu