This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 — 以太网实现

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587836/am6442-am6442--ethernet-implementation

器件型号: AM6442

尊敬的团队:

我介绍了以下主题“AM6422:cpsw ICSSG — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛“。

在我们的定制 AM6642 电路板中、我们实现了 5 个以太网 (1 个 CPSW、2 个 ICSSG0、2 个 ICSSG1)。 ICSSG 以太网已配置为双 MAC。  

我们在 A53 内核上运行所有 5 个以太网接口、其中一个 ICSSG1 以太网出现稳定性问题。 您能否告诉我、我们是否可以在同一内核上同时运行 ICSGG 和 CPSW 以太网、或者我们是否需要依靠 R5 内核来实现上述的 5x 以太网架构? 我们的软件团队使用的是 SDK v10。

请就此帮助我们并提供您的意见。

感谢您、

Aditya Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    这里我想澄清一点、RTOS 环境目前不支持在同一内核上运行 CPSW 和 ICSSG。 不过、我们已经测试了 5 以太网端口配置、其中 ICSSG 实例在一个 R5 内核上运行、CPSW 在不同的 R5 内核上运行。  

    您可以在以下应用手册中详细了解经过测试的设计。  

    关于稳定性问题、您能详细介绍一下这个问题吗? 您能添加有关所使用 MII 模式的更多详细信息吗? 请添加有关系统中出现的不稳定性的更多详细信息、以便我们能够找出问题的根本原因。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我是 Aditya 的 Amarnath 队友、他发布了这个问题。

    我想在这里详细说明:

    1) 我们仅从 A53 内核运行 5 个以太网端口 (1 个来自 CPSW、4 个来自 ICSSG)、如果可能、请告知我们?  

    我们 在 1 个以太网端口 (PRG-1、ICSS0-1 EMAC-1) 上面临链路不稳定问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    您是否还能提供以下信息?

    1. 系统的操作环境是什么? 是 Linux 吗?
    2. 不稳定性表现为什么? 链路是上升还是下降? 您是否看到 CRC 错误? 接收/传输的数据是否已损坏?
    3. 您是否使用 RGMII? 即 MII?

    如果您使用 Linux 作为操作系统、它支持同时运行 5 个以太网端口。 如果您使用 RTOS、则 CPSW 和 ICSSG 需要不同的内核。 如果您可以解释系统中是如何出现不稳定性的、这将有助于我们更好地理解问题。 有关布局、引脚多路复用更改、定制电路板特定更改等的任何其他信息都有助于我们理解上下文。

    谢谢。此致、
    Teja。