This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294NCPDT 中的 SD 卡接口

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577604/ek-tm4c1294xl-sd-card-interfacing-in-tm4c1294ncpdt

器件型号: EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

我正在努力将 SD 卡与连接起来 EK-TM4C1294XL (TM4C1294NCPDT) 使用的评估套件 FatFs 。 我的目标是安装 SD 卡并执行基本文件操作、例如创建和读取文件。

对于此工程、我使用 标准diskio.c文件 用于磁盘初始化。 SD 卡 装载成功 、但当我尝试打开或创建文件时、会出现以下错误:

FR_NO_FILESYSTEM

为了验证硬件接口、我发送了一封电子邮件 CMD0 发送到 SD 卡、该卡以响应0x01。 这样可确认 SD 卡在硬件级别正确通信。

似乎是这样 无法识别文件系统 、阻止任何文件操作。

我希望获得以下方面的指导:

  1. 在 EK-TM4C1294XL 上使用 FatFs 执行正确的 SD 卡初始化步骤 diskio.c

  2. 驱动程序层中需要的任何其他配置、以正确检测文件系统

我附加了项目 ZIP 以供参考。

提前感谢您!

sdcard-20251015T095931Z-1-001.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经过去了三周、TI 方面仍未回复。 我尝试了所有示例(不同电路板的示例,根据要求进行了一些修改)、但这些示例不起作用。

    正在等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish gundavarapu 早上好先生、我发布此问题已经有一个月了、但我们没有收到 TI 方面的回复。 因此、请为该查询分配熟悉 TM4C1294XL 的人员。 这对我很有帮助。  

    方面  
    Radha Kishan Sharma