This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:适用于 SDK11.1 AM62A 的 TIDL 工具

Guru**** 2647695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588884/sk-am62-lp-tidl-tool-for-sdk11-1-am62a

器件型号: SK-AM62-LP

您好:

我这个问题很重要、因为我在更新 Processor SDK 后遇到了一个主要障碍。

我最近根据建议将 Processor SDK 更新为最新版本 11.01.00.07、以解决我使用 CSI Rx 驱动程序时遇到的问题。 更新成功解决了驱动程序问题。

但是、我现在在目标 AM62A SoC 的模型编译步骤中受阻。

我尝试在 Edge AI GitHub 上使用参考设计 (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/11_01_07_00/examples/osrt_python)

遗憾的是、Processor SDK 版本与 SoC 的这种特定组合似乎无法使用所需的 TIDL 工具包。 预期的下载路径 (https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/tidl-tools/$REL/TIDL_TOOLS/${SOC^^}/tidl_tools.tar.gz) 似乎不包含以下文件:

  $ 版本 = 11_01_07_00

  $ 配置 = am62a

问题

  是否有替代方法或推荐的不同边缘 AI SDK/封装来使用 Processor SDK 11.01.00.07 为 AM62A 编译模型?

  如果计划使用这个特定的 TIDL 包、是否有与该 SDK 版本兼容的 AM62A 工具的预计发布日期?

感谢您关注这个关键问题。

此致、

阿曼达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amanda:

    11_01_07_00 版本是针对 SDK 11.0 发布的向后兼容版本。 对于 SDK 11.01、正确的版本标签为 11_01_06_00。 请查看此处的版本兼容性表: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/11_01_07_00/docs/version_compatibility_table.md

    通常、具有奇数第三个数字的版本(本例中为 07)构建在较新的固件之上、但用于将修复程序和功能移植到之前的 SDK 版本中。 AM62A 不存在 SDK 11.0、因此版本与 SoC 不兼容。

    希望说明有所帮助、但 tl;dr 是要与 SDK 一起使用的标签为 11_01_06_00。

    此致、
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    谢谢、我确实能够使用 SDK 11-01-06-00 编译我的模型。

    此致、

    阿曼达