This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:系统挂起时看门狗计时器不触发

Guru**** 2681525 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1584407/am5748-watchdog-timer-does-not-trigger-on-system-hang

部件号: AM5748

大家好、E2E 专家:

我已在 U-Boot 和 Linux 中设置了看门狗计时器。 两个 AM5748 内核都在运行自己的看门狗进程、以处理不同的看门狗计时器、以防其中一个内核在运行进程/内核线程时挂起。 我们有一个连接到 PCIe 的 FPGA、它通过 DMA 连接到 CPU 存储器并用于传输视频数据。 每当 FPGA 正在运行并且可能发生数据传输时、我们只调用 Linux reboot 命令、系统就会挂起、永远不会重新启动。 即使设置了看门狗计时器、系统也会一直挂起。 它需要下电上电才能恢复。

 

当我们查看系统挂起且看门狗计时器实际触发时的某些信号时、当 AM5748 的 rstoutn 输出置位时、系统将复位。

 

当我们看到 rstoutn 未置位时、系统将一直挂起。 在这种情况下、看门狗计时器似乎不工作。

 

我们的硬件工程师确实遵循了此勘误表、因为复位应使用 PORz - AM574x 器件勘误表(修订版 E)

 

大家是否知道看门狗计时器有不同的勘误表可以阻止系统复位(或将 SOC 的 rstoutn 输出引脚置为有效)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户是否有 E2E 账户?

    我将对此进行研究、并且可能在下周之前没有答案。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Field Apps 已确认客户可以访问此主题。  

    两个 AM5748 内核都在运行自己的看门狗进程、以处理不同的看门狗计时器、以防其中一个内核在运行进程/内核线程时挂起。

    你能详细说明一下这句话吗? 这是指单独的 A15 内核还是 SoC 中的另一个处理器?

    能否分享正在使用的 SDK 版本?  

    如何启用看门狗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 内核中有 3 个看门狗计时器:/dev/watchdog、/dev/watchdog0、/dev/watchdog1. 不知道为什么我无法真正使用/dev/watchdog0.做任何事情 因此、我们运行以下 2 个进程:

    /bin/watchdog /dev/watchdog - A15 core0
    /bin/watchdog /dev/watchdog1 - A15 内核 1

    我们未使用您的 SDK。 但我们确实从这个 SDK ti-processor-sdk-linux-am57xx-hs-evm-08_02_01_00 开始。

    如上所述、可以启用看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard Cabiente ,

    您的内核基于 Linux 内核 5.10 吗?

    看门狗映射到什么地址? 其中一个不可访问、因为它是为安全目的而保留的。 因此、只有一个可用的是 TRM 中所述的 WD_TIMER2。

    如何在 DTS 中进行设置?

    下面是一个线程、它提供了一些实现方法的线索:

     问题:AM5728:U-boot 中启用 WDT 时出现问题 

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 Linux 内核为 6.12.34。

    这是看门狗器件及其身份的列表。

    # ls -lt /dev/watchdog
    很糟糕 1 根根 248、1 Dec 31 1969 /dev/watchdog1
    很糟糕 1 根根 10,130 Dec 31 1969 /dev/watchdog
    很糟糕 1 根根 248、0 Dec 31 1969 /dev/watchdog0

    # cat /sys/class/watchdog/watchdog0/identity
    软件看门狗
    # cat /sys/class/watchdog/watchdog1/identity
    OMAP 看门狗

    我必须检查/dev/watchdog 是否以某种方式连接到/dev/watchdog0 上、这只是一个软件看门狗。

    就内核 dts 而言、这是我发现的关于“dra74-ipu-dsp-common.dtsi"中“中包含在电路板 dts 中的看门狗条目的唯一信息。

    &dsp2{
    mboxes =<&mailbox6 &mbox_dsp2_ipc3x>;
    TI、timers =<&timer6>;
    TI、watchdog-timers =<&timer13>;
    };

    感谢链接。 我已经在 U-Boot 中配置了看门狗并正常工作。 我们的问题发生在内核中、当发出软件重新启动命令后、系统将永久挂起。

    对于 AM5748 中的其他看门狗计时器、TRM 中指出、每个 MPU 内核都有一个计时器和看门狗计时器。 什么是 MPU 内核? 是 A15 core0 和 core1 吗? 如果是、如何访问两个看门狗计时器?

    还有一个安全看门狗计时器(如您所述)。 我们确实使用 AM5748 芯片的安全启动选项。 我们是否有办法在我们的应用中使用此计时器、以便实际上有 2 个硬件看门狗计时器、而不依赖于 1 个软件看门狗计时器?

    -梅纳德




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard Cabiente ,

    安全看门狗未打开以进行修改。 我认为、安全文档只会介绍如何通过 ISW 配置旋钮修改其响应。

    在 Linux 中、我没有现成的示例、这需要一些时间。

    我目前没有带宽可提供帮助。 ILL 试图在下周前做出回应。

    同时请参阅以下线程:  Linux/AM5718:WDTimer 在内核启动时停止 

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 Linux 中设置了看门狗计时器。 除非您实际必须为 MPU 看门狗计时器做些什么、否则 Linux 中已支持看门狗计时器。

    同样、我们的问题是、当 AM5748 在软件重新启动后挂起时、看门狗计时器不会复位 AM5748。 我们需要知道是否有硬件修复、或者是否需要在软件中执行某些操作、以便看门狗计时器将 RSTOUTn 引脚置为有效以使系统复位。

    此致、
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    发出 reboot 命令后、内核日志中会显示什么? 可以共享日志吗? 也许可以在引导日志旁边查看 WD 初始化等

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、发出 reboot 命令后没有日志、如下所示。

    #重启
    【此处挂起且无输出】

    在启动期间、这是与看门狗计时器相关的日志:

    [1.105987] softdog: initialized. SOFT_NOBOOT=0 SOFT_MARGIN=60 秒 SOFT_MANAGE=0 (nowayout=1)
    [1.114685] softdog:soft_reboot_cmd= SOFT_ACTIVE_ON_BOOT=0

    [1.711364] OMAP GPIO 硬件版本 0.1
    [ 1.718841] OMAP-LWDT:OMAP 看门狗计时器修订版 0x01:初始超时 60 秒

    -梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是Disappointed要去的很多

    从我能够收集的可能原因是一个“深度“内核恐慌,因为可能的未处理的内存故障,可能会扰乱 WD。  

    您是否尝试在命令行参数中增加了详细程度 (verbosity=7)? 可能会产生一些有用的内核消息  

    有些人建议添加“ panic=60“添加到命令行参数、以在超时(60 秒)时强制执行硬复位。

     为了确定该问题、您可以做的最佳 (IMO) 操作是在挂起状态下连接 JTAG 并读取 WD 寄存器(以及在运行状态下进行快速比较)。 如果 WD 配置在这两种情况下均为“正常“、则问题更有可能与硬件相关。 否则、这表明进行的任何内核冻结也会使 WD 配置混乱。  我想重申的是、审查原理图对于排除可能的硬件问题非常有用。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard Cabiente ,

    我将在下周重温这一主题。

    感谢您的耐心!

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Maynard Cabiente ,

    从我共享的线程中、有 SoM 的证据表明、出于开发目的、WDT 在 Linux 引导的过程中被禁用。 您是否对 u-boot 或 Linux 进行了任何更改以使看门狗可用?

    您是否尝试过以下操作: https://unix.stackexchange.com/questions/21335/how-do-i-cause-a-watchdog-reset-of-my-embedded-linux-device
       

    轻触/dev/watchdog

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    在我们的 Linux 系统中设置看门狗(硬件和软件)没有问题。 我已经测试了看门狗计时器实际触发的两个位置、例如在内核驱动程序中放置 while (1) 循环或使用 sysrq 触发器。

    同样、问题是当发生以下情况时、如果系统或内核挂起、看门狗计时器应将系统复位:

    “我们有一个 FPGA 连接到 PCIe、它将 DMA 连接到 CPU 存储器、用于传输视频数据。 每当 FPGA 正在运行且可能发生数据传输时、我们只调用 Linux reboot 命令、系统就会挂起、永远不会重新启动。“

    在这种情况下、看门狗计时器应该可以为我们节省空间、但不会触发复位。

    此致、
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我想我终于明白了、所以 Linux 中的看门狗实际上正常工作、  

    我已经测试了看门狗计时器实际触发的两个位置、例如在内核驱动程序中放置一个 while (1) 循环或使用 sysrq 触发器。

    它只是在这个特定的场景中

    "我们“我们有一个连接到 PCIe 的 FPGA、该 FPGA 连接到 CPU 存储器并用于传输视频数据。 每当 FPGA 正在运行且可能发生数据传输时、我们只调用 Linux reboot 命令、系统将挂起、永远不会重新启动

    您进入挂起状态并且 WDT 实际上没有按预期触发重新引导。

    很抱歉、我的理解滞后。 这对我来说是不清楚的。

    在这一点上, 迈克尔 ·什克利亚曼的建议是走的方式。

    -Josue