器件型号: SK-AM62-LP
您好团队:
MCAL 软件包: MCAL _SitaraMPU_10.01.00.03
我们使用 mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33 封装中的 multicoreImageGen 工具来组合为同一 R5 内核创建的多个 rprc 文件。
我们的查询应该是、在从不同应用程序 (_self_reset_start) 创建的每个 rprc 映像中有相同的入口点、或者我们应该对第一个 rprc 文件使用此入口点。
我们有一个要求、希望同时测试在 R5 内核上开发的引导管理器和引导加载程序。
我们如何转换这两个应用程序的组合 hs_fs 应用程序映像、以便它可以在引导 Fromn QSPI 模式时在 R5 内核上执行。
谢谢你。
此致、
Pradeep R