This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 TDA4VM-SK(入门套件)和 AR0233 图像传感器运行 ISP

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589129/tda4vm-how-to-run-isp-with-tda4vm-sk-starter-kit-and-ar0233-image-sensor

器件型号: TDA4VM

我们使用基于 TDA4VM SK 的定制电路板、并通过 DS90UB953/DS90UB954 FPD-Link 连接 AR0233 摄像头模块。  

在我们供应商提供的当前图像中、摄像头流水线如下所示:  
- AR0233 传感器  
- DS90UB953 串行器  
DS90UB954 解串器  
- Cadence CSI2RX 桥接器  
- TI CSI2RX 接收器 (j721e-csi2rx / ticsi2rx)  
- V4L2 捕获节点:/dev/video2  

当我们用 v4l2-ctl 查询/dev/video2 时、可以得到:  
格式:640x480  
-像素格式:UYVY (YUV 4:2:2)  
- Colorspace: sRGB / ITU-R BT.601,有限范围  

在用户空间、供应商应用程序从/dev/video2 读取数据、并将这些帧传递到“视频转换器“阶段、以便进一步处理(显示/AI 等)。  
因此在 V4L2 级别、我们只能看到 UYVY YUV 帧、而不是原始 Bayer 帧。  

我们希望将 TI 的硬件 ISP (VISS) 与此 AR0233 + SK 设置搭配使用。  
假设:  
-目前的管道只在/dev/video2 上公开 UYVY  
-并且不遵循标准 TI 原始→VISS 流水线  

启用 VISS 的建议方式是什么?  
我们应该切换到 TI 的参考 AR0233 驱动器/DT 叠加层以获得原始 Bayer 进入 VISS、或者当捕获节点已经在输出 YUV (UYVY) 时、是否有支持的 VISS 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang、

    我们应该切换到 TI 的参考 AR0233 驱动程序/Dt 叠加层以获得原始 Bayer 进入 VISS、或者当捕获节点已经在输出 YUV (UYVY) 时、是否有支持的使用 VISS 的方法?

    是的、您应该更改为原始 Bayer 输出才能使用 vis。 如果传感器已经提供 YUV 输出、则 VIS 不会使用、您可以使用其他 vpac 模块、如 LDC、多标量。  

    此致、
    Gokul