This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:独立于 SW 的整个 EVM 偶尔会冻结、但会定期冻结

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586342/tda4ve-q1-sporadic-but-regular-freezes-of-whole-evm-independent-of-sw

器件型号: TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件: J721EXCPXEVM

您好、在以下问题描述中:

事件:
EVM 会定期冻结、但没有任何已知图形、因此不管它是闲置状态还是运行我们的任何应用程序都是如此(目前基于 SW 的图像处理、尚未使用 ISP)。

发生情况:
当每隔几天承受负载时、在一周内大致怠速时、会出现零星的情况。

条件:
测试了多个新的 microSD 卡、使用了建议的电源并更换了该卡、测量了温度、并且通常不超过 40°C、符合 ESD 标准的环境和处理方式。
我们不知道 J721S2XSOMG01EVM 或 J721EXCPXEVM 是否导致该问题、但我们不想冒险其余的问题、因此没有发生 A-B-A 交换。

我们是否应该将同一“器件“的两个 (J721S2XSOMG01EVM + J721EXCPXEVM) 发送回您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有几个问题可以更好地了解失败:

    • 所使用的硬件是什么?  J721S2XSOMG01EVM + J721EXCPXEVM 都是冻结的吗?
    • 正在使用哪个软件版本又称 SDK?
    • 发生冻结时正在运行什么?
      • 我怀疑潜在的内存泄漏会使系统在较长的时间内冻结、就像一周的时间一样。
    • 您是否看到任何崩溃日志?
    • 这仅在一个 EVM/上发生

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到的答复。
    J721S2XSOMG01EVM + J721EXCPXEVM:不确定我是否正确回答问题。 两者堆叠在一起、一个不应该在没有另一个的情况下运行? 但两者的结合都失败了。
    * SDK : 使用了 8.6.3 到 11.01.00.03 ,都出现了同样的问题。
    *发生了什么:两个板的组合确实停止响应任何东西,以太网甚至串行是死的
    *什么正在运行:神经网络推理的大部分时间。 但即使电路板是新的设置,没有其他的改变和目的留在闲置,它在不同的时间(也在那种情况下 2-5 天)死亡。
    *崩溃日志:当绝对不做修改和 EVM 仍然崩溃时,日志会不幸消失。
    *是的、这仅在一个 EVM 上发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您可以共享的任何日志? 最好是工作日志+非工作日志、以便我们可以识别。


    J721S2XSOMG01EVM + J721EXCPXEVM:不确定我是否正确回答问题。 两者堆叠在一起、一个不应该在没有另一个的情况下运行? 但两者的组合失败

    好的、购买了 J721s2SOM + J721e EVM

    我懂了。

    - Keerthy