This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:[J722S] J722S 在 OSPI NOR 闪存上支持 XIP 模式

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587785/tda4aen-q1-j722s-does-j722s-support-xip-mode-on-ospi-nor-flash

器件型号: TDA4AEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

   我已启用 SBL 引导流程。

     1.使用 sbl_ospi_hlos.release.hs_fs.tiimage 并放入 NOR 闪存偏移 0x0

     2.生成应用映像、包括不带 XIP 的 MCU 固件。

   当我将引导模式设置为 OSPI 引导时、我可以启动 MCU 固件。

   我想知道 J722S SBL 是否支持 XIP 引导 MCU。 我希望 MCU 应用程序在 NOR 闪存中执行。  

    我使用 mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22。  

  “name":“:“MCU_PLUS_SDK_J722S",“,</s>、
  “DisplayName":“:“J722S 的 MCU+ SDK“、
  “version":“:“10.01.00",“,</s>、
  “DocumentationPath":“:“../docs",“,</s>、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“642242" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587785/tda4aen-q1-j722s-does-j722s-support-xip-mode-on-ospi-nor-flash

    我希望 MCU 应用程序在 NOR 闪存中执行。  

    [/报价]

    您能否请参阅以下文档、了解如何从 NOR 闪存运行 MCU 应用程序。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_01_00_04/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22/docs/api_guide_j722s/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_OSPI.html 

    请帮助了解如何使用 XIP 模式在 NOR 闪存中运行 MCU 应用程序

    此外、MCU+ SDK 包含一个专用的 XIP 示例、演示了如何从 OSPI NOR 中启用和验证 XIP。请查看并告诉我们这是否有用。
      
    /examples/drivers/ospi/ospi_flash_xip_test

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

       我已在具有 XIP 模式的 NOR 闪存上运行 MCU 应用程序。 我会发现 MCU UART 将 MCU 应用程序日志输出到 UART 端口。

       但它被滞留在 RPMessage_waitForLinuxReady () API 中。  它似乎卡在  ClockP_usleep() 函数之前。 但如果我在没有 XIP 的情况下修改了 MCU 应用程序 linker.cmd。 这可以正常启动 MCU 应用程序。 在没有 XIP 的情况下、MCU 应用程序将从 NOR 闪存应用程序读取并加载到 DDR 中。 那么,为什么我启用 MCU 应用程序运行在带有 XIP 的 NOR 闪存上发生了卡在 RPMessage_waitForLinuxReady ()?

    MCU UART 日志:

    [RPMessage_waitForLinuxReady] AAaa 0x3 0x7 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0
    [RPMessage_waitForLinuxReady] bbb 0 2.
    [RPMessage_waitForLinuxReady] aaaaaaaaaa
    [RPMessage_waitForLinuxReady] bbbbbbbb
    [RPMessage_waitForLinuxReady] CCCCCC
    [RPMessage_waitForLinuxReady] dddddddddd.
    [RPMessage_waitForLinuxReady] EEeeee

       

    void ipc_rpmsg_echo_main(void *args)
    {
        int32_t status;
    
        Drivers_open();
        Board_driversOpen();
    
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 2222ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] kkkkkkADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 1111ipc_rpmsg_echo_main address 0x%x \r\n", &ipc_rpmsg_echo_main);
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 2222ipc_rpmsg_create_recv_tasks address 0x%x \r\n", &ipc_rpmsg_create_recv_tasks);
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 3333ipc_rpmsg_send_messages address 0x%x \r\n", &ipc_rpmsg_send_messages);
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 44444 RPMessage_waitForLinuxReady address 0x%x \r\n", &RPMessage_waitForLinuxReady);
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 5555 IpcNotify_registerClient address 0x%x \r\n", &IpcNotify_registerClient);
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 77777 a gRPMessage_linuxResourceTable address 0x%x \r\n", &gRPMessage_linuxResourceTable);
    
        /* This API MUST be called by applications when its ready to talk to Linux */
        status = RPMessage_waitForLinuxReady(SystemP_WAIT_FOREVER);
        DebugP_assert(status==SystemP_SUCCESS);
    
    	DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] xxxxxx ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):	\r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
    
        /* Register a callback for the RP_MBOX messages from the Linux remoteproc driver*/
        IpcNotify_registerClient(IPC_NOTIFY_CLIENT_ID_RP_MBOX, &ipc_rp_mbox_callback, NULL);
    
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 3333ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
    
        /* create message receive tasks, these tasks always run and never exit */
        ipc_rpmsg_create_recv_tasks();
    
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 444ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
    
        /* create AdasLib Task and Clock */
        init_AdasLibTasks();
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 5555ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
    
        /* Xcp Init task */
        Xcp_Init(NULL_PTR);
        DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] 6666ADAS AutoSAR Version: %s (%s %s):  \r\n", IPC_FW_VERSION, __DATE__, __TIME__);
    
        /* wait for all non-Linux cores to be ready, this ensure that when we send messages below
         * they wont be lost due to rpmsg end point not created at remote core
         */
        IpcNotify_syncAll(SystemP_WAIT_FOREVER);
    
        /* Due to below "if" condition only one non-Linux core sends messages to all other non-Linux Cores
         * This is done mainly to show deterministic latency measurement
         */
        if( IpcNotify_getSelfCoreId() == gIpcInitiatorCoreID )
        {
            ipc_rpmsg_send_messages();
        }
        /* exit from this task, vTaskDelete() is called outside this function, so simply return */
    
        Board_driversClose();
        /* We dont close drivers since threads are running in background */
        Drivers_close();
    }
    

    int32_t RPMessage_waitForLinuxReady(uint32_t 超时)

    int32_t 状态= SystemP_Failure;
    Volatile RPr Message_Resource 表*rscTable =(Rp Message_Resource 表*)gIpcRpmsgctrl.linuxResourceTable;
    DebugP_log(“[%s]输入\r\n“、__func__);
    if(rscTable != NULL )

    DebugP_log(“[%s] 11111 \r\n“、__func__);
    uint32_t elaspedTicks、startTicks = ClockP_getTicks ();
    应该做

    DebugP_log(“[%s] wwww \r\n“、__func__);
    CacheP_inv (void *) rscTable、sizeof((rp Message_Resource 表)、CacheP_TYPE_ALL);
    DebugP_log(“[%s] AAaa 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x \r\n“、__func__、
    rscTable->vdev.type、rscTable->vdev.id、rscTable->vdev.notifyid
    rscTable->vdev.dfeatures、rscTable->vdev.gfeatures、rscTable->vdev.config_len);
    DebugP_log(“[%s] bbb %d %d \r\n“、__func__、
    rscTable->vdev.status、rscTable->vdev.num_of_vrings);
    if (rscTable->vdev.status == 0x7U)

    /* Linux 已初始化资源表、请中断*/
    状态= SystemP_Success;
    }
    DebugP_log(“[%s] aaaaaaaaaa \r\n“、__func__);

    IF(status != SystemP_Success )

    DebugP_log(“[%s] bbbbbbb \r\n“、__func__);
    elaspedTicks = ClockP_getTicks ()- startTicks ;
    DebugP_log(“[%s] CCCC \r\n“、__func__);
    if( elaspedTicks >=超时)

    /*超时、Linux 未在用户特定的超时时间内初始化资源表*/
    状态= SystemP_TIMEOUT;
    }
    DebugP_log(“[%s] dddddddd \r\n“、__func__);
    if(status != SystemP_timeout)

    DebugP_log(“[%s] eeee \r\n“、__func__);
    /*睡眠一个节拍*/
    //ClockP_usleep (ClockP_ticksToUsec (1));
    ClockP_USleep (2000);
    }
    DebugP_log(“[%s] fffffff \r\n“、__func__);
    }
    } while (status == SystemP_FAILURE);

    }
    返回状态;
    }

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

      在我的案例中:

        要将引导加载程序作为 SBL 运行。 (完成)

        2.希望 SBL 引导包含 HLOS 和 u-boot。 (完成)

        3.从 OSPI NOR 闪存引导

        4. MCU 应用具有 IPC/ADAS/CAN 等功能。 (完成)

        上述情况可以在 DDR 上很好地运行 MCU 执行。

        5. MCU 应用程序更改 XIP 中的文本/ rodata。  

       上述条件从 1~5 开始、我可以看到 MCU 应用程序 UART 日志输出。 MCU 应用程序已在 XIP 模式下运行。 但在初始 IPC 阶段、调用 RPMessage_waitForLinuxReady 函数 was stuck!

       我对 A53 保持在 u-boot 模式有一些不屑一顾、似乎 MCU 应用程序仍 在 RPMessage_waitForLinuxReady () while 循环中运行。 但是、如果引导至 Linux 操作系统、MCU 应用程序将停止输出我添加的任何日志。 那么、如果启用 NOR XIP 模式、Linux OS 上是否需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

       我发现问题可能出在 u-boot-spl 部分。 下面的显示了 SBL 和 u-boot 命令、用于查询 OSPI 控制器的 DAC 模式信息。  

       我发现 u-boot 模式查询 DAC 设置已更改。  

       我还尝试缩小哪个器件会影响 MCU 应用停止运行。  

       的示例包括 MCU 应用、A53 (bl31、bl32、u-boot-spl)。 如果我从 appimage 中移除 u-boot-spl 器件、 我看到我的 MCU 应用程序在 RPMessage_waitForLinuxReady () 中以 XIP 模式和 wile 循环运行。 因为 Linux 操作系统尚未就绪。 但我可以看到日志输出到 MCU UART 端口。 (我在 RPMessage_waitForLinuxReady () 中添加了一些日志。 但如果 A53 已运行 u-boot-SPI 导致 MCU 应用程序停止在 XIP 模式下运行。 u-boot-sp 似乎已重新配置 NOR 闪存控制器。  你有什么理想吗?


    在 SBL 日志中显示:
    &preg->CONFIG_REG = 0xfc40000
    &preg->IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG = 0xfc4001c
    IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG = 0x0
    666666aCONFIG_REG = 0x80083801
    IND_AHB_ADDR_TRIGGER_REG = 0x4000000
    CONFIG_REG = 0x80083881


    在 u-boot 查询中、ospi 寄存器:
    [CMD] Md.l 0xfc40000 1.
    0fc40000:c1183881 .8.
    => Md.l 0xfc4001c 1
    [CMD] Md.l 0xfc4001c 1.
    0fc4001c:00000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、如果您在 SBL 中使用 OSPI、则当加载 A72 时、uboot 还会配置 OSPI。

    如果您不希望在 uboot 中使用、则在 uboot 中禁用 ospi。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

       我的问题不在 u-boot 中。 它处于 u-boot-spl 映像阶段。 我的平台是 J722S。 u-boot-spl 在 A53 内核中运行。  

       但在 u-boot-spl 映像中、需要通过读取 NOR 闪存来加载 u-boot。 这就是 u-boot-spl 重新初始化 OSPI 接口的问题。 则会导致 MCU 应用程序在 XIP 模式下运行停止。 是由 u-boot-spl 引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您从 u-boot-spl 禁用 OSPI、该问题是否会得到解决? 还来自内核的吗?

    为此、您可以 status = "disabled";在设备树的“ospi0"节点“节点中添加(“DTS/上游/ src /arm64/ti/k3-j722s-evm.dts“)。 则表示不会更改 OSPI 控制器。

    您必须在 PROCESSOR-SDK Linux 中执行此操作 并重新编译 u-boot。 要构建 u-boot、您只需从已安装的处理器 SDK Linux 的顶层目录运行“make u-boot“。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay:

       我将尝试执行 ospi0 以禁用设备中的节点。 但我有一个问题、如果我从 u-boot-sp 中禁用 ospi0、u-boot-spl 如何从 NOR 闪存加载 u-boot.img?  

      下面显示了我的 NOR 闪存分区列表。 我将 u-boot.img 放在地址 0x00880000 中。 u-boot-spl 将从 NOR 闪存加载 u-boot.img。 但是、如果我从 u-boot-spl 中禁用 ospi0、如何加载 u-boot?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、您将同时使用来自两个不同内核的闪存。 不是受支持的用例。

    至于解决方案、

    • 您可以对 u-boot 映像使用其他引导介质(如 eMMC 或 SD 卡)
    • 您可以直接从 SBL 引导 Linux 内核(优化的引导流程)。
      • 我不知道你的闪光灯有多大,但这会使 appimage 大得多。 请事先检查。
    • 这将是高度实验性的、但从理论上讲、您可以从 XIP 应用程序将 u-boot 映像加载到 DDR 中、并以某种方式向 u-boot-spl 发出信号、以便在映像复制后使用此映像。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay:

       谢谢您的帮助。 接着、我将 u-boot 映像更改为放在 eMMC 引导分区部分中。 MCU 在 NOR 闪存 XIP 上运行正常。 效果很好。  

        下面是我的拱门。 我将 u-boot 放入 eMMC 引导分区中。 并从 NOR 闪存中移除。 然后、更改 u-boot-spl 以强制从 eMMC 器件加载 u-boot 映像。