This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:此器件是否具有有关 HSM/API 的 FIPS140-3 2 级合规性?

Guru**** 2650835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587088/am62l-does-this-device-have-fips140-3-level-2-compliance-with-regards-to-the-hsm-apis

器件型号: AM62L

您好的团队、

根据主题、我发现的一个常见问题是、如果今天没有、AM62L FIPS140-3 2 级合规性是否计划用于此设备?  

谢谢、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们正在探索如何获取 AM62L 的该认证。 您能从您的角度帮助解释需求吗? 此外、您能否帮助解释为何请求 L2(而 L1)?

    谢谢、
    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我可以要求客户提供更多详细信息,但这是一个安全系统 — 我怀疑这是监管机构提出的一项要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    正如客户告诉我的那样、除了 FIPS130 是美国市场的标准合规性法规之外 、为了向高安全性企业销售产品、产品和关键组件需要符合 L2 标准。