This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:[MMC]器件对 2MHz 时钟的支持

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585285/tda4vl-q1-mmc-device-support-for-2mhz-clock

器件型号: TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VL

您好、

我们当前使用外部时钟扇区来驱动我们的一个板载 ASIC。 我们想用 TDA4VL SoC 替换这个时钟源。 您能否确认 TDA4VL 上是否有能够提供 2MHz +/- 0.05%的时钟输出? 我在数据表中看到一些命名输出、但它们具有更高的频率、或者“不应用作电路板上外部器件的时钟源“。 也许我错过了其他一些选项?

谢谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    你能容忍的占空比 与 50%略有不同吗?  (我正在尝试弄清楚我必须使用什么容差。)

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在该器件上、MCASP 的 AUX_CLK 来自 MAIN_PLL4_HSDIV0_CLKOUT 或 MAIN_PLL2_HSDIV2_CLKOUT 。 在 McASP 内、如果不使用它、则 有一个 12 位分频器、可为 2MHz 提供许多频率。 信号将位于 AUDIO_EXT_REFCLK0_CLKOUT 或 AUDIO_EXT_REFCLK1_CLKOUT 上  

    可能还有其他可能性。

    Kevin