请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCSTUDIO-THEIA
我添加了一个类型的全局变量 浮点复数 观察点窗口中。
我尝试过将变量转换为 float complex。
但我无法在“Watch"窗口“窗口中看到它的值。
此外,即使将其转换为浮动复数,当我再次点击转换为类型选项时,我看到过期显示在窗口中,“输入类型“(参见下图)
在下图中、变量 init_iq_Buffer 是 float complex 类型。
注意:我用白色框隐藏了代码块和注释,但相关部分可见。
该问题在 CCS 版本 20.1.0.6__1.7.0 上出现、在最新 CCS 版本 20.3.1 上也会出现