This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:V10/11 ScarthGap SDK 版本

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588753/am3352-v10-11-scarthgap-sdk-release

器件型号: AM3352

您好:  

根据这一点:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512111/am3356-when-the-scarthgap-for-am335x-will-be-released/5814161?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am335x%20scarthgap

适用于 AM335x 的 Scarthgap SDK 定于 2025 年 10 月 15 日发布。  

请问在 2025 年第 4 季度之前是否仍会发布该产品?  

https://software-dl.ti.com/cicd-report/linux/index.html?section=platform&platform=am335x

我可以看到最新版本的快照。 是否支持这些快照?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x Linux SDK 11.02.02.01 定于本月发布、目前正在进行最终测试。
    此致、
    - Hong