Other Parts Discussed in Thread: AM69A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM69A
1.产品概念
1) 主 AP : AM69A
2) 操作摄像机: 1ea(总摄像机: 12EA)
摄像头接口: MIPI-CSI2 D-PHY 4Lane,分辨率: 13MP
2:1 MIPI 开关的 9EA 用于切换摄像头模块
每个 CSI 端口均通过摄像头模块的 4EA 连接
3) RAW 10 将由 ISP 处理,图像文件由 WiFi 发送
2.问题
1) AM69A 是否支持睡眠模式以实现低功耗?
2) 如果 AM69A 可以支持睡眠模式、如何计算功率功耗
功耗估算工具生成的功耗是多少? 请引导我。
3) 这个产品概念还有其他解决方案吗?
结束-