This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:如何访问 Audio SDK 11.00.00.16 或更改配置以匹配自己的配置?

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588622/am62d-q1-how-can-i-access-audio-sdk-11-00-00-16-or-change-the-configuration-to-match-what-i-do-have

器件型号: AM62D-Q1

客户已根据 11.00.00.16 向我发送了 AM62D 音频 SDK 的代码。

我使用的是 11.01.16.07。

我这里没有该版本,它也不能下载,只有 11.00.00.17。

尝试编译工程时收到错误消息:

“Product com.ti.mcu_plus_sdk_AM62X v11.0.0.16 当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。“

当我尝试在 CCS 20.3.0.14___1.0.0 中打开任何 SYSCFG 文件时、我得到:  

无效参数“--product":“:找不到名为“MCU_PLUS_SDK_AM62x"且“且版本为“11.00.00"的“的产品“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    可在 AM62D-AWE-SDK 上获取 Audio SDK 11.0 
    有几种方法可以解决这个问题。  
    如果只是在音频应用中进行了更改、则可以在您现有的 SDK 之上应用这些更改、这些更改应该会生效。

    如果 MCU PLUS SDK 或某个示例发生更改、您可以更改 MCU PLUS SDK 版本以指向您的版本。 为此、请修改以下文件:

    mcu_plus_sdk/am275x/.metadata/.tirex/package.tirex.json

    谢谢、
    Shreyansh