This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:面向 AM6442 的功能安全支持(IEC 61508 认证)

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588406/am6442-functional-safety-support-for-am6442-iec-61508-certification

器件型号: AM6442

您好 TI。


我们正在规划一个基于 TI AM6442 且符合 IEC 61508 认证的产品。 您能否就 TI 的功能安全 (FuSa) 支持阐明以下内容?

  1. 安全编译器可用性
    TI 是否为 AM6442(Cortex-R5F / Cortex-M4F 内核)提供安全认证编译器?

  2. 编译器资质审核套件或安全手册
    AM64x 系列是否有官方资源、例如:

  • 编译器资质审核套件 (Q-Kit)
  • 编译器安全手册
  • 验证/测试工件
  1. 建议开发环境
    TI 建议或正式支持在 AM6442 上进行功能安全开发时使用哪些 IDE、编译器或工具链?
    (例如,TI Arm Clang、Code Composer Studio 或合作伙伴 FuSa 解决方案)

感谢您的指导。

此致、  
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack Cha、

    我在下面附加了 TI ARM CLANG 的 CQKIT 链接:

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CLANG-CQKIT 4.0.4.LTS

    [报价 userid=“477602" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588406/am6442-functional-safety-support-for-am6442-iec-61508-certification ]] TI 建议或正式支持 AM6442 上的功能安全开发使用哪些 IDE、编译器或工具链?
    (例如,TI Arm Clang、Code Composer Studio 或合作伙伴 FuSa 解决方案)

    建议使用 ti-arm-clang、因为我们已准备好 CQKIT、这是 MCU+SDK 中唯一正式支持的编译器。 我们没有任何符合功能安全标准的 IDE。

    我会将此主题重新分配给我们的工具团队、以便他们为您提供更好的指导。  

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将此主题重新分配给我们的工具团队、以便他们更好地指导您。  [/报价]

    我同意 Nihar 的回答、除了与您的第一个问题相关的以下主题之外、没有更多要添加的内容:  RE:【常见问题解答】AM2634:TI ARM CLANG 编译器 — 安全鉴定/认证 

    谢谢

    Ki