This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XXMOD-preview:在无线 MCU SDK 上支持音频配置文件?

Guru**** 2651515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587753/cc33xxmod-preview-support-audio-profile-on-wireless-mcu-sdk

器件型号:CC33XXMOD-preview
主题: CC2564C 中讨论的其他器件

您好、

TI 在无线 MCU SDK 上是否支持音频配置文件?

请告知我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、CC33xx 中不支持 BLE 音频配置文件、但 CC2564C 支持经典蓝牙音频配置文件、包括 A2DP 和 HFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我了解当前的情况。  TI 是否计划在 CC3xx 上支持 BLE 音频配置文件?

    我的客户希望在 CC33xx 上使用 BLE 音频配置文件。

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我的客户请求以下内容。  您能告诉我们正确的解决方案吗?

    • WLAN 支持(如果可能,OFDM 支持)
    • 蓝牙+音频配置文件
    • 模块

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:  

    我来看看 BLE 音频配置文件是否是 CC33xx 上的一个功能。  

    我还将回复您、说明哪种设备符合您客户的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-san -

    但是、我们不计划在 CC33xx 类器件上启用 LE 音频、因此我会另行发送一封电子邮件。  最好 在此处讨论路线图要求。