This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748 UPP + F28388 EMIF 比较

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586136/tms320c6748-c6748-upp-f28388-emif-compare

部件号: TMS320C6748

C6748 UPP 和 F28388 EMIF、FPGA 的哪个接口通信速度更快、各自的传输速率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui

    由于  F28388 由不同的团队提供支持、因此我需要一些时间才能理解。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui

    我找到了以下 E2E 帖子: C6748 uPP 针对 450MHz 器件的最大数据速率

    这涵盖了 uPP 接口的最大吞吐量。  

    请注意、最大吞吐量取决于器件的工作点。 有关每个工作点的最大周期时间、请参阅器件数据表中的表 6-116。

    对于 F28388、我建议您直接从支持该器件的团队那里获得答案。 您应该在 C2000 微控制器论坛上发布问题。

    ——保罗