This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:可以考虑将哪种 SOC&#39 用于 IP 摄像机产品?

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587186/tms320dm8148-which-soc-s-can-be-considered-for-ip-camera-product

部件号: TMS320DM8148

您好、

我正在寻找 TI 系列中提供的 SOC、它可用于 IP 摄像头产品。 请共享该列表、并在 TI 的何处查找其规格和数据表。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AP PA 、

    您的应用和一些高级要求是什么?

    请  在视频监控下查看 TI.com 页面 www.ti.com/.../overview.html:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    要求在 IP 摄像头中使用 SOC、支持所有 IP 摄像头功能、如视频流(使用 H.264/H.265、智能编解码器(即 H.264+/H.265+)、音频支持、基本视频分析(如运动检测/入侵/篡改检测/线路交叉、网络协议、安全启动、SD 卡支持、足够的 RAM 和 ROM 支持、安全协议以及人脸检测/人脸识别等额外 AI 分析);许可证识别优势将被增加;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AP PA:  

    根据工程要求、对于 IP 摄像头、我建议先使用 AM62A7 、因为它是一个可以执行 AI 推理的低功耗、低功耗的 SoC。 此 SoC 正在量产、产品文件夹中提供了 EVM 和软件版本。  

    谢谢、
    Alec