This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在 SDK(HS 器件)中编译 Linux 的操作出错了

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588370/am5728-building-linux-in-the-sdk-hs-device-ends-in-error

器件型号: AM5728

我正在使用转换。

我遇到的问题与下面的主题类似。 该线程未提供特定的解决方案。 您能否提供具体的解决方案? 

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1291160/sk-am62b-p1-building-linux-in-the-sdk-ends-in-error

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo Sungho 

    那么、您遇到的是 AM57x 器件还是 AM62x 器件?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 AM57x 器件。
    
    谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确切地说、我使用的是这个评估板:TMDSEVM572X
    
    谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵成镐 

    好的、您的问题是您无法创建适合图像? 您是否在 Linux 上使用 FIT 引导?