This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VM/VH 和 TDA4VEN 之间的差异

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588275/tda4ven-q1-diffences-beteen-tda4vm-vh-and-tda4ven

器件型号: TDA4VEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VMTDA4VH

尊敬的 TI 专家:

在此之前、我的团队在 TDA4VM/VH 和 AM62a 方面做了一些工作、涉及基于 J721e SDK 的 AI 模型部署和推理。 但现在、我们想在基于 J722s SDK 的 TDA4VEN 上做一些类似的工作、我们无法找到有关 TDA4VM/VH 和 TDA4VEN 之间差异的详细信息。 那么、您能帮助我们解决这些问题或告诉我们这些问题吗?

 

谢谢、

此致。

Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    很抱歉、没回答准确的 问题、您是参考产品页面 https://www.ti.com/product/TDA4AEN-Q1 来了解其中的差异吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    感谢您的答复! 我提到了这些产品页面,但我认为它主要是关于硬件。   

    您是否了解有关软件开发套件架构的一些差异、尤其是在视觉应用、tidl、支持的操作员和传感器驱动方面

    此致、

    Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    SDK 和软件将具有相同的功能、并将为同一组 TIDL 运算符提供支持。  要考虑的主要差值是 DSP。  TDA4VH 有 4 个 DSP、EN 有 2 个 DSP。  

    此致、

    Chris