器件型号: AM6421
您好的团队、
我们实际上使用 multipartion ospi SBL 示例从 EVM 上的 ospi 引导。 在这个多段式 ospi SBL 示例中,我们已经修改了,这样也将加载 Linux 部件。 以下是代码更改.sbl_ospi_multi_partition.c
下面是 default_sbl_ospi_multi_partition.cfg 我们做了相应的更改参考下面的链接 AM64x MCU+ SDK:了解引导流程和引导加载程序 . (在示例 OSPI SBL Linux 中、我们看到 linux.appimage 的位置为 0x800000、uboot 映像的位置为 0x300000。) 哪一个是正确的。
实际上、我们无法解析 Linux 应用映像。 bootloader_parseAndLoadLinuxAppImage 此 API 返回错误。 我们还根据文档 AM64x MCU+ SDK:引导工具生成了 Linux 映像、 并根据文档中提供的相关文档创建了 SD 卡
是 PSDK 有符号或无符号图形中的预编译映像。 能不能一目了然?
还有一个观察结果是我们能够启动 R5F 内核 (R5F0_0 和 R5F1_0 )。 我们还使用了不同的 UART 端口、因此不会有任何资源限制。
我们使用 UART 刷写 SBL、并将其用作 OSPI 引导模式以进行运行。
我们还 尝试了默认 SBL OSPI Linux(根据文档创建了多个应用映像和 Linux 应用映像)。此外、问题仍然存在多个部分
MCU SDK 版本:11_00_00_15
PSDK 版本:11_01_05_03
请告诉我们如何继续
谢谢你
Mamatha B M.