This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4 位交换验证

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587948/am625-ddr4-bit-swapping-validation

器件型号: AM625

我只希望有人检查我的位交换并验证我是否可以接受。

谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对我来说看起来很好。  您似乎只在一个字节内交换了 DQ 信号、这是可以接受的。

    请务必使用 DDR 寄存器配置工具 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x 来定义软件驱动程序的这种交换

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 有什么变化吗? 有多个线程表示不需要更改软件(看起来您是评论者)

    e2e.ti.com/.../am623-ddr4-data-bit-swapping

    e2e.ti.com/.../4838857

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最初、该工具无法定义引脚交换。  对于正常的 DDR4 操作、这是可以的、因为对地址信号执行训练、并且为正常数据事务交换一个字节内的 DQ 位不会成为问题(写入混合数据只会使用相同的混合读回)

    但是、如果您想尝试读取 MR 寄存器或其他需要了解数据位交换的函数、则需要定义位、从而添加了该功能。

    因此、您可以选择忽略混合定义、具体取决于您的需求。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是伟大的背景。 谢谢!