请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMDS64EVM
您好、TI 支持团队。
我将 MCU_PLUS_SDK_am64x_09_01_00_41 和 CCS12.5 一起使用。
我尝试在 CA53 nortos 上使用 SA2UL。 我将使用 sa2ul_rng_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例工程作为参考、并将其移植到 hello_world_am64x-evm_a53ss0-0_nortos_gcc-Aarch64。
我能够构建它、但在 Firewall_open 期间收到 CPU 异常。
我附上了 hello_world.c 和该工程。
我认为 regionConfigFirewall0 和 gFirewallAttrs 参数可能不正确、但 DRIVERS_FIREWALL_PAGE.html 不提供任何详细信息、因此我不知道如何设置它们。
请告诉我 CA53 的正确防火墙设置、或者是否有任何项目在 CA53 上正确运行 SA2UL。
此致、
今泉清正。