This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A C7x_DRU:SysConfig 生成的代码 (SDK 11.00) 中的 UDMA_INIT 置为有效失败 (UDMA_Sok)

Guru**** 2650725 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1580206/am67a-am67a-c7x_dru-udma_init-assertion-failure-udma_sok-in-sysconfig-generated-code-sdk-11-00

器件型号: AM67A
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TI E2E 社区:您好、

我目前正在开发 AM67A 处理器、专门针对 C7x DSP 磁芯。 我在尝试启用和使用时遇到问题 C7x_DRU

以下是我的开发环境:

  • 处理器: AM67A/J722s

  • SDK: mcu_plus_sdk_j772s_11_00_00_12

  • SysConfig: 1.20.0(这是 SDK 所需的版本)

由于 MCU+SDK 似乎不能为 C7x_DRU 提供直接驱动程序、因此我尝试通过 SysConfig 进行配置。 在 sysconfig 中、我启用了 UDMA 模块、然后该模块提供了一个选项来选择C7x_DRU

但是、在 SysConfig 中配置此配置并构建工程后、应用程序会在初始化期间失败并在自动生成的代码中显示为有效。 错误发生在Udma_init从调用的函数内System_init

以下是来自控制台的确切断言消息:

[c75ss1]     0.000118s : ASSERT: 0.112s: generated/ti_drivers_config.c:System_init:261: UDMA_SOK == retVal failed !!!

由于 SysConfig 自动生成的代码中发生此故障、我目前根本无法使用 C7x_DRU。

请提供以下方面的帮助:

  1. 为什么会Udma_init发生此故障?

  2. 这是一个已知问题、还是我可能出现的配置错误?

  3. 使用此 SDK 版本、在 AM67A 的 C7x 内核上初始化和使用 C7x_DRU 的正确过程是什么?

任何帮助或指导都将非常感谢。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Juwon、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候可以得到答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Juwon、

    对延迟深表歉意。
    AM67A 上的 C7x 不供客户编程、TI 不 支持在 AM67A 的非 Linux 内核上进行开发。 很遗憾、这个主题超出了 TI 支持的范围。

    此致、
    Krithika.