器件型号: AM62A7-Q1
您好、
我们已经设计了参考 SK_AM62A_LP 的定制电路板。
从 EVK :1:MMC1_SD_EN:从 IO 扩展器 (EVK) 更改为 SOC 引脚 M21(定制板)。2:定制板中数据线的工作电压为 3.3V。
Plesae 帮助 在从 SD 卡引导时调试以下错误。
-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024 年 11 月 13 日 — 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
尝试从 MMC2 引导
I2C_WRITE:等待数据 ACK (STATUS=0x116) 时出错
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :–110
SPL:MMC 初始化失败、错误:–95
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
Ÿ!E
此致、
Tejas Patel