This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:针对 Denise、Clarity、nsf4、CAC 进行深度调优

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1584758/tda4vm-tuning-deep-dive-for-denoise-sharpness-nsf4-cac

器件型号: TDA4VM

尊敬的 TI 同事:

作为我们为 IQ 所做的研讨会的延续、我们希望有一个关于 ISP 的 Denoise、锐度、nsf4 和 CAC 块调优的会议。

我们有一些与 nsf4 相关的问题(我们在 PDK 的 nsf4 文本文件中找到了一些默认值)、希望了解文件的详细信息和参数本身。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhanu:  

    我们已联系 ISP 调优专家以检查可用性。 他将在这里作出回应、并为本届会议提供一些选择。 请与 Valeo 的 TI 客户经理 Amit Dhawan 合作、在每周讨论中跟踪该申请

    谢谢。此致、

    Rahul Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rahul 的更新。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhanu:

    我们希望有一个关于 ISP 的 Denoise、锐度、nsf4 和 CAC 块调谐的会话、作为我们为 IQ 所做的研讨会的延续。

    我可以参加星期一或星期二课程。

    您的团队是否有任何偏好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、  

    很抱歉晚的确认,如何 24 或 25 下星期(星期一/星期二)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    下一周的第 24 或第 25(周一/周二)情况如何?

    我应该可以在两天上午 9 点或上午 10 点有空闲(目前正在观察德克萨斯州的 CST)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    星期一 24th 9am CST 以上对我们来说很好。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“648243" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1584758/tda4vm-tuning-deep-dive-for-denoise-sharpness-nsf4-cac/6125198

    星期一 24th 9am CST 以上对我们来说很好。

    [/报价]

    好的、我很快就会发送 Webex 邀请。