This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62X:DHT11 传感器接口失败、出现“超时“错误

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588875/am625-am62x-dht11-sensor-interface-fails-with-timed-out-error

器件型号: AM625

板:E3

TI 团队大家好、

我正在尝试将 DHT11 温度/湿度传感器与电路板连接。 然而、从传感器读取数据时、我始终面临超时问题。

以下是我尝试的两种方法及其结果:

1) 使用内核驱动程序((IIO DHT11 驱动程序)

通过将 IIO→DHT11 驱动程序选择为 M 来构建 dht11.ko、在 menuconfig 中启用该驱动程序。

修改了器件树文件:
k3-am62x-sk-common.dtsi
在 DTS 中添加了 DHT11 节点。

重建内核和器件树、将更新后的 Image 和.dtb 刷写到 EVM。

引导后、我检查了 GPIO/pinctrl 状态和 DHT11 驱动器状态。

读取数据时、驾驶员报告“超时“错误。

我已附上日志和 dtsi 的快照以供您参考。

root@am62xx-evm:~# lsmod | grep dht
dht11
16384 0
root@am62xx-evm:~# cd /sys/bus/iio/
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio# ls
devices drivers drivers_autoprobe drivers_probe
uevent
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio# cd devices
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio/devices# ls
iio:deviceo
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio/devices# cd iio:deviceo
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# ls
in_humidityrelative_input
name
power
uevent
in_temp_input
of_node
subsystem
waiting_for_supplier
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_humidityrelative_input
[ 366.018672] dht11 dht11@38: Only 0 signal edges detected
cat: in_humidityrelative_input: Connection timed out
root@am62xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_temp_input
[ 379.106726] dht11 dht11@38: Only 0 signal edges detected
cat: in_temp_input: Connection timed out

 

/* DHT11 Sensor Definition */
	dht11@38 {
		compatible = "dht11";
		gpios = <&main_gpio0 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&main_dht11_pins_default>;
		status = "okay";
	};

main_dht11_pins_default: main-dht11-default-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			AM62X_IOPAD(0x009c, PIN_INPUT, 7) /* (V25) GPMC0_WAIT1.GPIO0_38 */
		>;
	};


2) 使用 Python 脚本
作为替代测试、我直接在 AM62x Linux 控制台上执行了基于 Python 的 DHT11 读取脚本、但仍然收到相同的超时错误。  

我需要澄清:

AM62x SK EVM Linux 在 IIO 下是否正式支持 DHT11?

是否有任何推荐的方法来连接 DHT11 等单线传感器?

用于此类时间关键型操作的 GPIO 是否有任何限制?

您能否帮助查看我的 DTS 配置或提供有效参考?

此致、
Harsha Vardhan