This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:支持的 LPDDR4 存储器

Guru**** 2686775 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588849/am62a7-supported-lpddr4-memory

器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: AM62P、SK-AM62A-LP SysConfig

我们的客户希望为 AM62A 选择 LPDDR4 存储器。

我知道支持单个 LPDDR4 存储器、最多具有 2 个通道和 2 个等级、并且实现方法因通道数量或等级而异。

AM62Ax、AM62Px LPDDR4 电路板设计和布局布线指南(修订版 B)
www.ti.com/.../sprad66b.pdf
2.2 支持的 LPDDR4 器件的实现方案(第 7 页)
2.3 LPDDR4 接口原理图(第 7 页)

选择 LPDDR4 存储器时是否需要检查任何其他项目?

当然、我们知道 AM62A 支持高达 3733MT/s 的速度和 8GB 的最大地址范围。

以下两个 LPDDR4 存储器被视为候选对象。

LPDDR4 (4GB)
MT53E1G32D2FW-046 WT:C
通道:2、芯片:2、等级:1

LPDDR4 (8GB)
MT53E2G32D4DE-046 WT:C
通道:2、芯片:4、列数:2

这两个存储器都满足通道数量和列数的要求、因此它们将由 AM62A 提供支持。

我的理解是否正确?

此致、

大辅

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、支持这两种器件。  4GB 版本是我们在 EVM 上使用的版本、因此这经过了全面验证。  8GB 版本也用于具有相同 DDR 控制器/PHY 的 AM62P EVM。  所以两者都可以

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-san:

    感谢您的答复。

    根据用户指南、SK-AM62A-LP 上似乎使用了 MT53E2G32D4DE-046 AAT:A(通道:2、裸片:4、列数:2)。

    我们的客户将使用 SysConfig 中的 DDR 配置工具在其定制电路板上使用软件。

    如果在硬件和软件设计方面有任何预防措施或要点、如果您能分享这些注意事项、我将不胜感激。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 DDR 布局指南应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad66

    和硬件设计指南:  【常见问题解答】AM62A7 / AM62A7-Q1 定制电路板硬件设计–入门配套资料 

    和高速布局指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spraar7

    此致、

    James