This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:DDR 内联 ECC 检测假设

Guru**** 2682385 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587713/am62a7-q1-ddr-in-line-ecc-detection-assumption

器件型号: AM62A7-Q1

您好、TI 专家

  AM62A7-Q1 的内联 ECC 是否支持主机检测假设 (100% SBE、100% DBE、99.6% MBE)?

image.png

 

此致!

Xue Fadong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内联 ECC 支持对 64 位数据量进行 8 位单错校正和双错检测 (SECDED)。

    此致、

    James

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James


      它是否支持多位错误?

    此致!

    Xue Fadong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚您所说的多位错误是什么意思。  我支持对 64 位数据进行双错检测

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James


      内联 ECC 是否支持检测 3 位错误或更多位错误?

    此致!

    Xue Fadong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多少数据?  仅支持 64 位量子数的 1 位错误校正和 2 位错误检测

    此致、

    James