This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】J7200XSOMXEVM:如何从 CPSW2G 和 CPSW5G 从 U-boot 启用 RGMII 接口

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM, J7EXPCXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589769/faq-j7200xsomxevm-how-to-enable-rgmii-interface-from-both-cpsw2g-and-cpsw5g-from-u-boot

器件型号:J7200XSOMXEVM
主题中讨论的其他器件: J7EXPCXEVM

如何从 J7200 支持的两个 CPSW 实例 (MCU 域的 CPSW2G、主域的 CPSW5G) 启用 RGMII 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、U-Boot 仅启用来自 MCU 域的 CPSW2G。
     GESI 扩展板 (J7EXPCXEVM) 支持 连接到 J7200XSOMEVM 的 CPSW5G RGMII 接口。

    要在 U-Boot 期间同时启用 CPSW2G 和 CPSW5G RGMII 接口、必须执行以下步骤。

    1) 为器件树中的 RGMII 接口启用 CPSW5G 接口节点和引脚多路复用配置。
    2) 将 CPSW5G 节点的兼容字符串 (ti、j7200-cpswxg-nuss) 映射到 CPSW 驱动程序。
    3) 使用器件树中的 GPIO 引脚槽启用 GESI 扩展板上的 Mido 引脚连接到 DP83867 PHY。
    4) 使用 TI DP83867 驱动器启用 CONFIG_PHY_TI_DP83867 以配置 PHY 端的 RGMII 延迟。
    5) 在期间针对 CPSW5G 调用 CPSW 驱动程序  MISC_INIT_r  以及 GPIO 扩展器的驱动程序

    附加了包含上述所有更改的补丁以供参考。

    e2e.ti.com/.../6232.patch_5F00_to_5F00_enable_5F00_cpsw2g_5F00_cpsw5g_5F00_rgmii_5F00_u_2D00_boot.patch