This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:算法处理

Guru**** 2647365 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586061/am62a7-q1-algorithm-processing

器件型号: AM62A7-Q1
主题: AM62A7 中讨论的其他器件

我想处理当前摄像机数据并使用算法导出。

我担心 A53 无法处理算法、因此我想在不同的块中执行。 但是、我知道在 C7X 上无法进行自定义。 是这样吗?

是否有其他方法来处理该算法?

还有其他使用 C7X 的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    到目前为止、C7x 尚未用于自定义 AM62A7 中的算法。 让我与内部团队核实是否存在其他方法。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dilna

    感谢您的答复。

    我期待着听到你们的良好成果。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    另一种唯一解决方案是使用 ISP (VPAC) 自定义算法。 请检查 AM62A ISP 是否与您的用例兼容。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dilna

    我没有使用 VPAC 的经验。

    由于像素处理、它需要大量的存储器操作。

    它是否支持 C7X 等相关功能?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    VPAC (ISP) 旨在用于如下所示的简单固定序列操作。

    1.黑电平消减 (BLC)
    2. H3A:硬件 3A(自动曝光,自动对焦,自动白平衡)统计
    3. PCID:图形转换和 IR 去马赛克(仅适用于 RGB+ IR 传感器)
    4. AWB:自动白平衡
    5、颜色校正
    6. EE:边缘增强
    7、噪声滤波器 4
    8、网格 LDC :镜头失真校正
    9. CFAI + WDR:色彩滤镜阵列插值+宽动态范围
    10、LSC:镜头阴影校正

    VPAC 不执行用户编写的 C/C++或汇编代码、它运行固定硬件 pipeline.usually C7x 用于  执行由开发人员编写的高度优化的矢量化代码。

    AM62A 的 VPAC (ISP) 不支持与 C7x 相同类型的相关功能 。

    如果您的用例与上述操作相匹配、则可以使用 ISP。

    您能对您的用例或算法有所了解吗?

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dilna

    该算法用于热成像摄像机。

    我们考虑的算法涉及许多重复性任务、例如​​为每个像素提取或分配值。 因此、预计需要 DSP 支持的 SIMD 指令。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Km、

    好的。 我懂了。 根据我的理解、您无法使用 VPAC 或 ISP。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dilna

    因此,我是否可以理解 c7x 的开发不是正式支持的,也没有未来的计划?

    或者,即使没有支持,也没有办法发展它?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dilna

    因此,我是否可以理解 c7x 的开发不是正式支持的,也没有未来的计划?

    或者,即使没有支持,也没有办法发展它?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    让我在内部讨论、并返回给您。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    除了基于 TIDL 的应用之外、我们不支持 C7x 应用的开发。 但是、SoC 和软件产品允许您开发 自己的应用。

    您可以在固件构建器中查看 C7x 固件代码: ti-firmware-builder-am62axx-evm-11_01_00_05/vision_apps/platform/am62a/rtos/c7x_1。 如果您没有固件构建器、请与您当地的 TI 支持团队合作获取 NDA、然后在 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A#downloads 上申请。 但是、我们没有任何关于如何做到这一点的文档或指南。 您需要自己去弄清楚、我们将无法支持这种类型的开发。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    如果我理解正确、可以在签署 NDA 后下载固件生成器、对吧?

    AM62A 与 AM62D 有何区别?

    可以使用 AM62D EVK 定制和测试 C7X 吗?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    是的、您必须签署 NDA。

    AM62A 与 AM62D 的区别:

    您可以使用 AM62D、但这取决于您的算法。 根据我的理解、如果您的是基于摄像头的应用、最好使用 am62A。

    此致、

    Dilna K