This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:通过 SD 卡和 SDR 104 引导时崩溃

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS62LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587175/am62l-crash-when-booting-via-sd-card-adn-sdr-104

器件型号: AM62L
主题: TMDS62LEVM 中讨论的其他器件

尊敬的 Apps 团队:  

在客户 behalv 上发帖:  

AM62L32 上供电 A 我们遇到了以下问题:  

 

系统在启动 SD 卡和 SDR104 时经常崩溃、因此我们转到套件中的 HS (50MHz)。 我们希望 AM62L32 消失了问题 B 还是可以与之相关?  

 

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    感谢您的查询!

    我需要更多提示/详细信息才能从硬件的角度进行分析:

    问题 1: 您拥有的 TMDS62LEVM 入门套件是哪个版本? (在电路板的版本 E1 之前:  AM62L32A 已使用处理器、但处于最新版本中 E1-1A  。  AM62L32B 适配器 )

    我们希望 AM62L32 问题消失了 B 还是可以与之相关?  [/报价]

    问题 2: 我不确定是否理解。 这是否意味着您尝试过 E1-1A 板上的 SDR104 SD 卡引导没有任何问题、但仅在使用 AM62L32A 处理器的板上有 SD 卡引导问题? 请澄清。  

    问题 3 尝试在 SDR104 模式下引导的环境是什么 — 一些 RTOS、Linux、裸机应用程序环境。 ?  

    问题 4  在 SDR104 模式下、引导失败是否有任何 UART 日志。 请附上吗?

    问题 5. 您是否对 EVM 板进行了与 SD 卡或其他相关的任何修改?

    期待您的反馈!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们将停止此操作、并尝试使用 B 版本再次测试它、看看它的行为是否相同。 并从中移动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PhytecBSC:Marinus、

    感谢您的更新。

    期待您对 B 版本测试的反馈!

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov